Load Google Translate Bonjour,
Je travail sur un petit projet et j'aurais besoin de choisir un processeur qui va gèrer un écran LCD ainsi que plusieurs capteurs et support de stockage.
J'aimerais donc savoir ce qui se faisait de bien en processeurs basse consommation, relativement puissant (compression de données), l'architecture ne pose pas de problème (tant que la programmation en ASM est possible).
Sauriez-vous me conseiller ?
Merci d'avance, Cordialement.
Bonjour,
Afin de pouvoir guider votre choix, il faudrait spécifier plus finement votre besoin.
La gestion LCD ne va généralement pas de pair avec la faible consommation...sauf si on parle de N/B et d'un nombre de segments réduits (moins de 160).
De quelle type de compression parle-t-on ? Taille de l'image ou du fichier ?
Pourquoi vouloir programmer en ASM...?
Comment doit être alimenté le processeur ? Pile ? Accu ? Capacité de cette pile ? Durée de vie
Fonctionnement permanent de l'Application ou mode sommeil de temps à autre (ratio) ?
Tension de fonctionnement ?
Combien d'E/S nécessaires ?autres périphériques?
Quel type de mémoire de stockage doit être utilisé ? Taille ?
...
Le sélecteur paramétrique de PICs (version offline téléchargeable de MAPS) permet d'entrer votre spécification et de voir les produits pouvant correspondre à votre besoin : http://www.microchip.com/MAPS
La technologie XLP (eXtreme Low Power) permet de réaliser des applications à très faible consommation, particulièrement en mode veille : http://www.microchip.com/XLP
Salutations
LED LIGTHING
Le TI MSP430 MSP430 est très bon pour la puissance faible.
Hi, you might consider running this thru http://babelfish.yahoo.com/translate_txt or some other online transtator for further ENLIGHTENMENT.
So it seems Microchip XLP will allow you change the battery once in 4 years and TI MSP430 MSP430 will need a new battery once every 2 years. Hmmm, which one will you choose?
Bjr, voir chez ST ils ont des µp faible conso et possible de gérer des écrans.
© 2009 Premier Farnell plc. All Rights Reserved
Premier Farnell plc, registered in England and Wales (no 00876412), registered office: Farnell House, Forge Lane, Leeds LS12 2NE