Skip navigation
Anyone who has learned a layout package like EAGLE and sent a board off to a fab knows the trepidation felt when submitting the final gerbers. It doesn't matter if the order is for 3 PCBs or 3,000 PCBs. The time lost from an error can ruin a project's momentum, especially if it is a boneheaded error.    Of course any PCB that is sent for fabrication should be properly reviewed. All DRC errors checked and cleared, component supplies verified with vendors, and gerbers closely inspected ...
Noticias al respecto a nuestra serie de presntaciónes en español de EAGLE Queremos dejarles saber a todos aquellos que piensan participar del las clases de EAGLE en español que tendremos un invitado muy especial.  Uno de los co-autores del libro “Diseño de circuitos impresos con EAGLE” será nuestro invitado.  El Sr. Jose Rafael Lajara estableció finalizo sus estudios como ingeniero electrónico en la Universidad de Valencia en el 2 ...
niklas042698

Library Eagle

Posted by niklas042698 Mar 16, 2014
Hey leute, ich habe vor ein board mit einem prozessor, dem am7315 von Texas Instruments, zu entwerfen. Allerdings finde ich kein Package /Library für diesen. Jetzt meine frage: gibt es überhaupt ein Package dafür ? Kennt sich da jemand aus? Schon mal vielen Dank ...
herfmusik1

Copyright Symbol

Posted by herfmusik1 Mar 3, 2014
Bisher war es möglich bei der Beschriftung des Leiterplattenlayouts ein © - Zeichen zu implementieren. Dies ist jetzt nach vielen Versuchen in Version 6.5.0 nicht mehr gelungen bzw. es wird gleich in welcher Schriftart ein etwas eigenartiges Zeichen ausgegeben und auch gedruckt. Gibt es eine Möglichkeit dies wieder zu erreichen? ...