Criei um pequeno projeto no CIRCUITSTUDIO (comprei há pouco tempo aqui mesmo NEWARK ) para testa a ferramenta PolyGon Pour consigo redimensionar até ai tudo bem, mas quando tento mudar o espaço entre PADS e NETS ( Clearance )

o comando não funciona digitei vários valores nesta área ( ARC APPROXIMATION - MAXIMUM DEVIATION FROM PERFECT ) EX: 0.2mm, 0.4 ou 0.6 clik em ok e não muda nada

criei uma regra conforme a imagem abaixo também não muda nada. alguém pode me informar o que está acontecendo.

 

I created a small project in CIRCUITSTUDIO (recently bought here NEWARK) to test the PolyGon Pour tool

I can resize it so far so good, but when I try to change the space between PADS and NETS (Clearance) the command

does not work I entered several values in this area

(ARC APPROXIMATION - MAXIMUM DEVIATION FROM PERFECT) EX: 0.2mm, 0.4 or 0.6 click ok and nothing changes

I created a rule as the image below also does not change anything. can someone tell me what's going on.