Version 2
    profile image
    Embedded Vision Quiz

    sponsored by

    Quiz | Quiz (English) | Xilinx | On Semiconductor | Sensors | Embedded

     

    Embedded Vision Badge

    将嵌入式系统与计算机视觉结合,即可获得嵌入式视觉系统。但是您对它们到底了解多少呢?参加我们 25 个问题的嵌入式视觉测验,找出答案

    要获得 Embedded Vision Badge(嵌入式视觉徽章),须在测验中获得满分,为此文档打分,并在测验中留下您的反馈作为评论。

     

    1) 嵌入式视觉系统广泛用于各种应用中。以下哪项是嵌入式视觉应用的示例?

         
         
         
         
       

     

    2) 96Boards Dual Camera Mezzanine 是 Ultra96-V2 板的附件。它带有两个 CAV10-000A 图像传感器,能提供 1 兆像素分辨率(1280 像素 X 800 行)并输出灰度图像。

         
       

     

    3) 嵌入式视觉系统将图像捕获和图像处理整合到一个设备中。以下哪项可以用在嵌入式视觉系统的图像处理引擎中?

         
         
         
         
       

     

    4) 对或是错:AR0144 是 1/4 英寸 1.0 Mp CMOS 数字图像传感器,带 1280H x 800V 有源像素阵列。它采用全局快门像素设计,该设计经过优化,可以准确、快速地捕获运动场景。

        对
       

     

    5) 将嵌入式系统与计算机视觉结合,即可获得嵌入式视觉系统。以下哪项不是典型嵌入式视觉系统的主要组成部分?

         
         
         
         
       

     

    6) 对或是错:UltraZed-EV SOM 是基于 Xilinx Zynq 7000 SoC 系列设备的系统级模块 (SOM)。

         
       

     

    7) 为嵌入式视觉应用选择处理器时,应考虑以下哪些特征?

         
         
         
         
       

     

    8) 对或是错:AR1335 是 1/3.2 英寸 CMOS 有源像素数字图像传感器。它具有 1.1µm 像素技术,可通过领先的灵敏度、量子效率和线性全阱来提供卓越的微光图像质量。

         
       

     

    9) 嵌入式视觉系统通常包含了连接到图像传感器的单板计算机,用于捕获和处理图像。以下哪项通常是嵌入式视觉系统的优势?

         
         
         
         
       

     

    10) 对或是错:在嵌入式视觉系统中使用现场可编程门阵列 (FPGA) 作为图像传感器数据处理器的好处是设备的可编程硬件、软件和 I/O 功能。

         
       

     

    11) 对或是错:检测、识别和学习算法用于嵌入式视觉系统。

         
       

     

    12) UltraZed-EV 载板可以通过三个微型连接头轻松访问UltraZed-EV™ 系统级模块 (SoM)上的资源。此板支持多少用户 I/O?

         
         
         
         
       

     

    13) 对或是错:嵌入式视觉处理器的选择取决于多个方面,例如实时性能、功耗、图像精度和算法复杂性。

         
       

     

    14) 要从图像传感器生成彩色图像,每个像素需要三种原色(红色、绿色和蓝色)。____ 通常被视为是单象彩色图像的行业标准。

         
         
         
         
       

     

    15) 对或是错:CMOS 和电荷耦合器件 (CCD) 是当下可用于图像捕获的两种领先技术。尽管 CCD 总体上提供了更高的质量,但 CMOS 传感器因其低照度处理能力、更低的功耗和更低的成本,目前的使用率更高。

         
       

     

    16) Ultra96-V2 是基于 Arm 和 Linaro 96Boards 消费者版 (CE) 规范的 Xilinx Zynq UltraScale+™ MPSoC 开发板。该板上可用的 RAM 存储容量是多少?

         
         
         
         
       

     

    17) Bayer CFA 通常被视为是单象彩色图像的行业标准。_____________ 是从单个图像传感器获取全彩色图像的四通道替代方法。

         
         
         
         
       

     

    18) 对或是错:安富利多摄像机 FMC 模块最多支持四个 AR0231AT 高清晰度 1/2.7 英寸 CMOS 数字图像传感器。它采用了 ON Semiconductor 的 DR-Pix™ 技术的 3.0 微米背面照明 (BSI) 像素。

         
       

     

    19) 对或是错:目前正在为消费者和工业用例开发嵌入式视觉系统。将来,它们将与专门开发的处理引擎一起使用,以用于弱光条件、高清成像和高端应用。

         
       

     

    20) 对或是错:在嵌入式视觉系统中,专用的视觉算法用于控制视频图像输入并针对特定需求增强视频,例如颜色增强和对象检测改进。

         
       

     

    21) PicoZed™ 是高度灵活的系统级模块,或 SOM。PicoZed 模块包含支持大多数 SoC 设计核心所需的通用功能,包括存储器、配置、以太网、USB 和时钟。PicoZed SOM 乃是基于 ____________。

         
         
         
         
       

     

    22) 对或是错:嵌入式视觉系统必须足够强大,能够满足实时任务期限和关键任务安全规范,同时又要保持在能效预算之内。

         
       

     

    23) 视频和图像处理通常需要复杂的功能,例如对象检测和识别、算法决策和运动路径选择。这些过程的输出必须确定性地绑定以控制决策、状态分析和人机界面通知。若无这种确定性,_________会直接受到影响。

         
         
         
         
       

     

    24) XGS 12000 是采用 1 英寸光学格式的 12.6 Mp (4096 x 3072) CMOS 图像传感器,支持每秒高达 _____ 帧的读出,并以全分辨率输出 12 位。该设备可为工业成像客户提供具有高读出速度的高分辨率全局快门成像。

         
         
         
         
       

     

    25) PYTHON-1300 是 ON Semiconductor 的 1/2 英寸超扩展图形阵列 (SXGA) CMOS 图像传感器。它满足了通用工业图像传感应用的需求。

         
       
    你是 % 正确的。请浏览我们的资源指南,并再试一次。
    你成功了还得分了 %! 要获得嵌入式视觉徽章,请在评论区给我们留下一些反馈,并给小测试一个星级评价。