Version 2
    profile image

    Embedded Vision Quiz

    sponsored by

    Quiz | Quiz (English) | Xilinx | On Semiconductor | Sensors | Embedded

     

    Embedded Vision Badge

    將嵌入式系統與電腦視覺結合,即可獲得嵌入式視覺系統。但是您對它們到底瞭解多少呢?參加我們 25 個問題的嵌入式視覺測驗,找出答案。

    要獲得 Embedded Vision Badge(嵌入式視覺徽章),須在測驗中獲得滿分,為此檔案打分,並在測驗中留下您的意見。

     

    1) 嵌入式視覺系統廣泛用於各種應用中。以下哪項是嵌入式視覺應用的示例?

         
         
          
         
       

     

    2) 96Boards Dual Camera Mezzanine 是 Ultra96-V2 板的附件。它帶有兩個 CAV10-000A 圖像感測器,能提供 1 兆圖元解析度(1280 圖元 X 800 行)並輸出灰度圖像。

         
       

     

    3) 嵌入式視覺系統將影像捕獲和影像處理整合到一個設備中。以下那項可以用在嵌入式視覺系統的影像處理引擎中?

         
         
         
         
       

     

    4) 對或錯:AR0144 是 1/4 英吋 1.0 Mp CMOS 數位圖像感測器,帶 1280H x 800V 有源圖元陣列。它採用全域快門圖元設計,該設計經過優化,可以準確、快速地捕獲運動場景。

         
       

     

    5) 將嵌入式系統與電腦視覺結合,即可獲得嵌入式視覺系統。以下那項不是典型嵌入式視覺系統的主要組成部分?

         
         
          
         
       

     

    6) 對或錯:UltraZed-EV SOM 是基於 Xilinx Zynq 7000 SoC 系列設備的系統級模組 (SOM)。

         
       

     

    7) 為嵌入式視覺應用選擇處理器時,應考慮以下那些特徵?

         
         
          
         
       

     

    8) 對或錯:AR1335 是 1/3.2 英吋 CMOS 有源圖元數位圖像感測器。它具有 1.1µm 圖元技術,可通過領先的靈敏度、量子效率和線性全阱來提供卓越的微光圖像品質。

         
       

     

    9) 嵌入式視覺系統通常包含了連接到圖像感測器的單板電腦,用於捕獲和處理圖像。以下那項通常是嵌入式視覺系統的優勢?

         
         
          
         
       

     

    10) 對或錯:在嵌入式視覺系統中使用現場可程式設計閘陣列 (FPGA) 作為圖像感測器資料處理器的好處是設備的可程式設計硬體、軟體和 I/O 功能。

         
       

     

    11) 對或錯:檢測、識別和學習演算法用於嵌入式視覺系統。

         
       

     

    12) UltraZed-EV 載板可以通過三個微型連接頭輕鬆訪問UltraZed-EV™ 系統級模組 (SoM)上的資源。此板支援多少用戶 I/O?

         
         
         
         
       

     

    13) 對或錯:嵌入式視覺處理器的選擇取決於多個方面,例如即時性能、功耗、圖像精度和演算法複雜性。

         
       

     

    14) 要從圖像感測器變成彩色圖像,每個圖元需要三種原色(紅色、綠色和藍色)。____ 通常被視為是單象彩色圖像的行業標準。

         
         
          
         
       

     

    15) 對或錯:CMOS 和電荷耦合器件 (CCD) 是當下可用於圖像捕獲的兩種領先技術。盡管 CCD 總體上提供了更高的品質,但 CMOS 感測器因其低照度處理能力、更低的功耗和更低的成本,目前的使用率更高。

         
       

     

    16) Ultra96-V2 是基於 Arm 和 Linaro 96Boards 消費者版 (CE) 規範的 Xilinx Zynq UltraScale+™ MPSoC 開發板。該板上可用的 RAM 存儲容量是多少?

         
         
         
         
       

     

    17) Bayer CFA 通常被視為是單象彩色圖像的行業標準。_____________ 是從單個圖像感測器獲取全彩色圖像的四通道替代方法。

         
         
          
         
       

     

    18) 對或錯:安富利多攝像機 FMC 模組最多支援四個 AR0231AT 高清晰度 1/2.7 英寸 CMOS 數位圖像感測器。它採用了 ON Semiconductor 的 DR-Pix™ 技術的 3.0 微米背面照明 (BSI) 圖元。

         
       

     

    19) 對或錯:目前正在為消費者和工業用例開發嵌入式視覺系統。將來,它們將與專門開發的處理引擎一起使用,以用於弱光條件、高清成像和高端應用。

         
       

     

    20) 對或錯:在嵌入式視覺系統中,專用的視覺演算法用於控制視頻圖像輸入並針對特定需求增強視頻,例如顏色增強和物件檢測改進。

         
       

     

    21) PicoZed™ 是高度靈活的系統級模組,或 SOM。PicoZed 模組包含支援大多數 SoC 設計核心所需的通用功能,包括記憶體、配置、乙太網、USB 和時鐘。PicoZed SOM 乃是基於 ____________。

         
         
         
         
       

     

    22) 對或錯:嵌入式視覺系統必須足夠強大,能夠滿足即時任務期限和關鍵任務安全規範,同時又要保持在能效預算之內。

         
       

     

    23) 視頻和影像處理通常需要複雜的功能,例如物件檢測和識別、演算法決策和運動路徑選擇。這些過程的輸出必須確定性地綁住以控制決策、狀態分析和人機界面通知。若無這種確定性,_________會直接受到影響。

         
         
          
         
       

     

    24) XGS 12000 是採用 1 英吋光學格式的 12.6 Mp (4096 x 3072) CMOS 圖像感測器,支援每秒高達 _____ 幀的讀出,並以全解析度輸出 12 位。該設備可為工業成像客戶提供具有高讀出速度的高解析度全域快門成像。

         
         
         
         
       

     

    25) PYTHON-1300 是 ON Semiconductor 的 1/2 英吋超擴展圖形陣列 (SXGA) CMOS 圖像感測器。它滿足了通用工業圖像傳感應用的需求。

         
       
    你有 % 正確。請瀏覽我們的資源指南並再試一次。
    你成功了,還得分了%! 要獲得嵌入式視覺徽章,請在評論區給我們留下一些意見,並給小測試一個星級評價。