6 Replies Latest reply on Mar 3, 2017 7:02 AM by CadSoft Guest

    Eagle Platine - Objekt Position ändern

    pe_martin

      Hallo Leute!

      Habe eine Bitte!

      Wer kann mir auf dem beiliegenden Platinen Layout ein paar Änderungen durchführen!
      Habe schon einige Stunden damit verbracht, bekomme es einfach nicht hin.

      Die Belegung stimmt (also die Verbindungen der Pins). Nur die Beschriftung der JP1-4 stimmen nicht und damit kommt es leider auch zu falschen Layouts der Platine.

      Die Position soll so bleiben auch die Verknüpfung.

      Die Umbeschriftung sollte wie folgt erfolgen:

      JP1 Pin1 = Pin12

             Pin2 = Pin11

            etc.

       

      JP2 Pin1 = Pin6

             Pin2 = Pin5

              etc.

       

      JP3 Pin1 = Pin6

             Pin2 = Pin5

              etc.

      JP4 Pin1 = Pin7

             Pin2 = Pin8

             etc.

       

      Vielen Dank für die Änderung.

        • Re: Eagle Platine - Objekt Position ändern
          geralds

          was zahlst?

           

          Hast schon im Schaltplan "pin swap" probiert?

          Oder, im Schaltplan kannst das Leitungssegment zum Pin löschen und umverdrahten.

           

          Willst tatsächlich das Bauteil ändern, dann musst es in der Bibliothek machen.

          Aber dann stimmt gar nix mehr, in Bezug auf Zeichnung und Wirklichkeit. :: "Pin1 =IST= Pin12" ist eine Änderung des Bauteils.

           

          Oder du hast ein riesiges Missverständnis in deinen Überlegungen.

           

          Gerald

          ---

            • Re: Eagle Platine - Objekt Position ändern
              pe_martin

              Hallo Gerald,

              Würde ja nur gern die Beschriftung ändern, sonst nix.

              Die Pin-Anbindung passt alles.

              Gruss Peter

                • Re: Eagle Platine - Objekt Position ändern
                  geralds

                  Hi,

                  das ist genau was ich sagte.

                  Du willst die Bauteilbezeichnungen ändern, oder missverstehe ich dich?

                   

                  Seit wann hat der Jumper1, JP1, 12 Pins?

                  Das Bauteil PINHD-1X6 aus der Library hat nur 6 Pins, daher kann es nicht - so einfach geändert werden.

                  Wie ich sagte, willst Wirklichkeit und Zeichnung vermangeln.

                   

                  Also - eine Pinbezeichnung umzubenennen erfordert das Ändern des Bauteils.

                   

                  Du musst das in der Bibliothek in dessen lbr File machen.

                  Dort kannst zB deinen Pin1 zu Namen zB Pin-Huber, Karl, Meier ändern.

                  Im Schaltplan geht das nicht.

                   

                  Mache bitte im Schaltplan:

                  anklicken das Bauteil mit der rechten Maustaste - das Menu zeigt nun Möglichkeiten, -> gehe zu "Symbol öffnen";

                  dann wird die Bibliothek geöffnet. Dort kannst nun jedes Pin anklicken und für deine Zwecke umbenennen.

                  Achtung!!! Deine "Bezeichnung" ist keine Bezeichnung als Zeichnung im Sinne, sondern der Name des Pins.

                   

                  Dann speichern. Dann wieder im Schaltplan dieses Bauteil reinholen.

                   

                  ABER - das ist eben auch, was ich sagte, in der vorhandenen mitgelieferten Bibliothek solltest die vorhandenen Bauteile nicht einfach nur so umbenennen.

                   

                  Mache zu diesem Zweck deine eigene Library.

                  -> Geht so:

                  Gehe im Schaltplan auf das Menu / Datei / Exportieren / Library -> dort folge den Anweisungen und exportiere

                  die Bauteile.

                  Diese werden dann ins Projektverzeichnis gespeichert, oder wo du normaler Weise deine Ordnerstruktur hast.

                  Dann gehe zum Panel und / Bibliotheken / suche das exportierte lbr und aktiviere es, damit du diese nun im Schaltplan öffnen kannst.

                  Danach solltest, kannst,  alle deine in der neuen Bibliothek befindlichen Bauteile für deine Zwecke ändern, und im Schaltplan laden.

                   

                  Eine Text Eingabe ist !keine Bezeichnungseingabe, schon gar nicht eine Namensvergebung.

                   

                  Es gibt noch eine Möglichkeit, den Text betreffend, hat nix direkt mit dem Bauteil zu tun, - ist, einen Layer mit "Dokument", oder "Anschluss", zu machen.

                  Dann schreibst du im Schaltplan bei jedem Pin den Test (also Pin-"Bezeichnung") und schaltest die Bauteil - Padnamen in den Einstellungen ab.

                  Im PCB aktivierst diesen Layer. Aber das ist alles lediglich Text.

                   

                  Grüße

                  Gerald

                  ---