0 Replies Latest reply on Mar 13, 2018 9:57 AM by prisma

    Tektronix beschleunigt Debugging von 400G PAM4 Designs

    prisma

      Tektronix beschleunigt Debugging von 400G PAM4 Designs

      Erster optischer 56 GBd Tastkopf für Echtzeit-Oszilloskope vorgestellt.
      Unterstützt Entwickler dabei die Validierungszyklen und Markteinführungszeiten zu verkürzen

       

      BEAVERTON, Oregon. 13. März 2018 - Tektronix, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Messlösungen, stellt den ersten optischen 56 GBd 400G PAM4 Tastkopf für den Einsatz mit den Tektronix Echtzeit-Oszilloskopen der DPO70000SX Serie vor. Zusätzlich zu dem im letzten Jahr vorgestellten und ausgezeichnet 33 GHz DPO7OE1 bietet der neue 59 GHz optische Single-Mode-Tastkopf DPO7OE2 die erforderliche Leistung und die fortschrittlichen Debugging-Fähigkeiten, welche die Entwickler für die Fehlersuche in 400G PAM4 Komponenten benötigen und reduziert zudem die Markteinführungszeiten.

      Die optischen Tastköpfe DPO7OE2 und DPO7OE1 werden zusammen mit den vollständigen Lösungen von Tektronix für die optische Charakterisierung und Validierung von 100G/400G Komponenten während der OFC Optical Networking and Communication Conference and Exhibition gezeigt, die in dieser Woche in San Diego, Kalifornien stattfindet. Tektronix stellt dort auch neue optische 400G PAM4 Module für sein DSA8300 Equivalent-Time-Oszilloskop vor (siehe separate Veröffentlichung).

      Im Vergleich zu 100G mit NRZ-Modulation ist 400G mit PAM4-Signalisierung deutlich komplexer und erfordert deutlich mehr Zeit für die Validierung, das Debugging und die Fehlersuche während der Entwicklung. Obwohl Tektronix auch 400G Sampling-Lösungen (Equivalent Time) anbietet, bringt die Migration von der NRZ- zur PAM4-Modulation mehrere Validierungs- und Debugging-Herausforderungen mit sich, die sich nur mit einer Lösung auf der Basis eines Echtzeit-Oszilloskops lösen lassen.

      "Der Umstieg auf 400G und PAM4 ist auf vielen Ebenen umwälzend, nicht nur wegen der hohen Test- und Validierungsherausforderungen, denen die Ingenieure gegenüberstehen, wenn sie 400G-Lösungen schnell auf den Markt bringen möchten", sagt Sarah Boen, General Manager, Wired Communications, bei Tektronix. "Durch die Bereitstellung der weltweit ersten und einzigen 56 GBd Echtzeit-Lösung mit PAM4 Support sind wir führend im Bereich der High-Speed-Vernetzung der nächsten Generation für Datencenter."

      Durch die ORR-Performance (optischer Referenz-Empfänger) für 56 GBd PAM4 erlaubt der DPO7OE2 den Ingenieuren eine einfachere und schnellere Fehlersuche bei optischen Geräten. Zudem steht eine vollständige Palette von leistungsfähigen Debugging-Fähigkeiten einschließlich einer Taktrückgewinnung per Software für PAM4 und NRZ, Triggerung, Fehlererkennung und die Fähigkeit eine Zeit korrelierte oder fortlaufende Aufzeichnung eines Signals für die Offline-Analyse zu erfassen, zur Verfügung. Die Lösung zeichnet sich auch durch eine erstklassige optische Empfindlichkeit und niedrigstes Rauschen speziell für den geringen PAM4-Störabstand und die Kanaleffekte aus.

      Das DPO7OE2 kann auch für ältere NRZ-Anwendungen genutzt werden. Die Analyse-Pakete unterstützen standardmäßig optische Messungen einschließlich ER, AOP, OMA, Augen-Höhe und Augen-Breite sowie PAM4 IEEE- und OIF-CEI-spezifische Standardmessungen, einschließlich TDECQ.

      Verfügbarkeit

      Der optische Tastkopf DPO7OE2 ist weltweit erhältlich. Die entsprechenden Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Tektronix Vertriebspartner. Weitere Informationen zu der vollständigen Lösung finden Sie unter: https://dewww.tek.com/wired-communications/400g-pam4-testing

      Möchten Sie wissen, was Tektronix sonst noch macht? Sehen Sie sich den Bandwidth Banter blog von Tektronix an und holen Sie sich die letzten Neuigkeiten von Tektronix auf Twitter und Facebook.

      Über Tektronix
      Der Hauptsitz von Tektronix befindet sich in Beaverton, Oregon. Das Unternehmen bietet innovative, genaue und einfach zu handhabende Test-, Mess- und Überwachungslösungen an, die Probleme lösen, Erkenntnisse liefern und Entdeckung beschleunigen. Tektronix ist seit 70 Jahren im digitalen Zeitalter führend. Schließen Sie sich unserer Reise durch Innovation auf TEK.COM an.

      # # #

      Tektronix ist eine eingetragene Handelsmarke von Tektronix, Inc. Alle anderen hier genannten Handelsnamen sind Dienstleistungsmarken, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der jeweiligen Unternehmen.

       

       

       

      Leser-Kontakt:

      Tektronix

      Petra Quaedvlieg

      Telefon: +49-221 94 77 277

      1. petra.quaedvlieg@tektronix.com
      2. www.tektronix.com

       

       

      Presse-Kontakt:
      PRismaPR

      Gabriele Amelunxen

      Telefon: +49-8106-24 72 33

      info@prismapr.com

      1. www.prismapr.com